This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CC3846:LTSPICE 中的仿真未按预期运行

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UC3846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/693635/tina-spice-uc3846-simulation-in-ltspice-is-not-operating-as-expected

器件型号:UC3846
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

下午好!

正如该主题所示、我在 LTSPICE 中模拟 UC3846模型时遇到了问题。 我已经完成了芯片创建和添加到仿真空间的过程、但是当以与数据表中的"典型应用图"类似的方式进行配置时、它不会产生任何输出振荡。 系统运行至某些电压、然后在运行的其余部分保持恒定。

我已经调整了 Rt 和 CT 的值、为我提供了一个理论20kHz 的输出频率。 我认为软启动可能是问题、因此我添加了一个重叠1us 的脉冲电流和脉冲电压。 我尝试了一些不同的设置、包括在数据表图中添加 bjt/二极管/变压器输出、但没有任何变化。 这里是我的图和输出波形。 您可能会注意到、运行时间仅上升至4ms、我在运行结束之前停止了进程、因为我应该已经在该点看到一些振荡。 如果有任何疑问、请询问您可能有的任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    我们无法按照 EULA 支持 LTSpice 中的模型。 我们建议改用 PSpice 或 TINA-TI。
    如果您需要、我们可以将此模型转换为 TINA-TI 供您使用。

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很不幸。 我的公司目前使用 LTSPICE 进行仿真、但完全没有 PSPICE 或 TINA-TI。

    该模型本身应该与 PSPICE 中的模型完全一样工作、因此它更多地是一个问题:"我是否了解如何正确使用该组件?" 更不用说使用 LTSPICE、PSPICE 或 TINA-TI 了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    关于组件选择和特定于器件的问题、您可以在以下论坛上发布您的问题: e2e.ti.com/.../ 此处的专家应该能够回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已指示我在论坛的不同部分申请新帖子的帮助。 如果有人阅读此帖子时出现相同问题、您可以跟踪下一个主题、以查看问题是否已解决:

    https://e2e.ti.com/support/power_management/isolated_controllers/f/188/t/694352