This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9256:查找 PMP9256评估板

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/693757/pmp9256-looking-for-a-pmp9256-eval-board

器件型号:PMP9256

你好

我正在为罗克韦尔·柯林斯法国的培训师研发12V-60V 至13V 5A 反激式设计、我对 PMP9256评估板非常感兴趣。

遗憾的是、该器件尚未在网站上可用...  

您是否有机会从您的库存或其他分销商处获得该产品?

感谢您的回答。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ceccarelli、您好!

    感谢您的请求。 遗憾的是、我们没有此设计的硬件库存。 如果您想构建硬件、我们在 PMP9256设计页面上提供了设计文件和 BOM。

    此致、
    Ryan