This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS54560B-Q1:TPS54560B-Q1

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/693688/tina-spice-tps54560b-q1-tps54560b-q1

器件型号:TPS54560B-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS54560

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在尝试仿真降压转换器 TPS 54560B-Q1的交流传输特性。 遗憾的是、我得到的结果与 Webench 图不匹配。 我使用了电压发生器(同步波模式)、并通过变压器将其 pararllel 连接到 Rfbt。 请帮助我通过 webench 获得相同的结果。 我出了什么问题? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎正在使用瞬态模型来仿真环路响应。 这对于开关稳压器而言是无法通过 SPICE 实现的。 您可以从 WEBENCH 中获取该器件的环路响应。 或者、您也可以使用 TPS54560均值模型作为此器件的代理。

    以下常见问题解答将对您有所帮助:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。