This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CD4020B:是否可以将4020与4060等晶体振荡器配合使用

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/693930/tina-spice-cd4020b-is-it-possible-to-use-4020-with-crystal-oscillator-like-4060

器件型号:CD4020B
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我将使用 OrCAD pspice AD 进行仿真。 我打算将 cd4060用作分频器、但库中没有 pspice 模型。 那么我可以改用4020吗? 例如将4096kHz 晶体降低到1kHz?

非常感谢