请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你(们)好
我在 SIMetrix 中使用 SPICE 模型时遇到另一个问题、但如果我运行仿真、则会出现类似"节点缺失"的错误。 此器件有两个端子"。 错误显示如下所示:
电路中存在误差。 模拟已中止
UCC28070_AVG.LIB(51):...
***错误***缺少节点和值
UCC28070_AVG.LIB(52):...
***错误***未指定型号名称
UCC28070_AVG.LIB(56):...
***错误***缺少节点。 此器件有2个端子
我不知道如何解决这个问题?