This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM741:用于恒流源的 LM741

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM741, LM321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/692982/tina-spice-lm741-lm741-for-constant-current-source

器件型号:LM741
主题中讨论的其他器件:Tina-TILM321

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在设计一个恒定电流源(在我的情况下、从技术角度而言、是灌电流)、并希望尽可能简单、接受较大的输入范围、并且价格低廉、同时通过更改增益电阻器和 MOSFET 来针对不同的电流进行调节。 我在 TINA-TI 中对其进行了设计和仿真、使其满足我的需求、但当我在试验电路板上进行仿真(使用了不同的 MOSFET、但我在 TINA 中看不到我的 MOSFET)时、它不会保持恒定的电流。

我将原理图、仿真结果和 SPICE 模型附加在一起、以便更轻松地提供帮助。

如果有更好的仪表运算放大器等、我不反对更改运算放大器 我只是选择这个、因为它看起来可以正常工作、而且价格不贵。

提前感谢、

Sheldon Maciel

e2e.ti.com/.../LM741_5F00_ConstantCurrent.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我稍微修改了设计、并使用另一个 LM741放大了分流器的电压:

    但是、现在我有2个运算放大器、您认为使用更好的单个运算放大器是否是好主意?

    谢谢、

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    LM741的输入范围不包括接地(引脚4)。 数据表建议输入电压比接地电压高3V。

    更改运算放大器搜索以包含"输入至 V"-"复选框
    www.ti.com/.../products.html
    LM321是低成本器件。

    您还应考虑运算放大器电源的旁路电容器、并在输出 LOPP 中添加频率补偿选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、

    非常感谢您的回复!

    我不能相信我忽略了这一点! 下次我将更加小心地阅读数据表!


    感谢 LM321对运算放大器的建议。 我需要对其进行仿真并仔细检查其工作情况(我认为是这样)。 好主意、是的、我需要添加一个旁路电容器(100nF 应该起作用)。

    是的、我将尝试进行频率补偿。 您是说我需要修改原理图、还是需要在搜索选项中进行修改?

    谢谢、
    谢尔登