This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88584Q5DC:TIDA-00774

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/691647/csd88584q5dc-tida---00774

器件型号:CSD88584Q5DC
主题中讨论的其他器件:TIDA-00774

´m、我为公司定制了一个版本、并将其用作参考设计 TIDA 00774。 在研究了控制 BLDC 的电路板后、我有一些疑问。

1) 1)为什么 TIDA 00774的电路板 具有 12个 MOSFET、而不是6个?

2) 2)另外,我想将电容器更改为我的定制版本,它们在 img...中呈红色

2.1)这些电容器在电路中有什么用途???

2.2)如何根据我的定制电路计算电容?

2.3)什么是板载 ESR 的影响?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliveira、

    感谢您发表问题。 请在下面查找我对您问题的评论。

    1) 1)为什么 TIDA 00774的电路板 具有 12个 MOSFET、而不是6个?

    这是为了提高额定功率。 此处并联使用两个 MOSFET 来实现高电流运行、其中每个 MOSFET 共享一半的负载电流。

    2.1)这些电容器在电路中有什么用途???

    在 TIDA-00774中、C14、C15、C16用作大容量电解电容器、以提供纹波电流并提供稳定的直流电源。  您可能还需要在每个逆变器桥臂附近使用小型陶瓷电容器、以避免开关电压尖峰。

    2.2)如何根据我的定制电路计算电容?

    必须根据逆变器中的纹波电流、从直流电源到电路板的引线电感以及该值进行计算、以便在最大电流下进行硬制动(关闭所有 MOSFET)期间、 来自电机的再生能源不应在直流总线上产生高电压(电容值应使 电容器上的电压增加  处于限制范围内、这不会损坏电路)。

    2.3)什么是板载 ESR 的影响?

    您需要计算  电容器中纹波电流的 RMS、然后计算 ESR 中的损耗。 高 ESR 会产生高损耗并使电容器发热。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    请注意、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manu Balakrishnan 先生您好,感谢您的回答。

    1) 1)我完全理解。  

    n´t)我不知道这个小型电容器位于何处"您可能还需要在每个逆变器桥臂附近使用小型陶瓷电容器来避免开关电压尖峰"??

    2.2) 我不知道逆变器的电流是多少。 无论是相电流、在直流链路上测量的电流、还是相位的总电流。 请举个例子。

    3) 3)完成自定义电路板后、我期望在总直流链路中出现电感器充电和放电的电流波形。 但是,我得到了一个非常不同的结果,这个结果出现在 img 03..... 从 MOSFET 到电机的输出正常。 请就此提供帮助吗?...

    此致

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliveira、

    请在下面找到我的评论。

    2.1)您可以从 TIDA-00774原理图中找到这些电容器。 TIDA-00774原理图 C18-C22和 C42是这些陶瓷电容器、

    2.2)直流总线(大容量电解电容)的电容必须根据直流总线电流纹波进行计算。 我假设此处显示的波形是直流总线波形(看起来 是这样)。 我无法准确地看到纹波电流值。  例如、如果直流总线电流纹波峰峰值为10A、并且假设来自电源的平均电流恒定、则可以使用基本电容器电流电压关系(i = cdv/dt)计算直流总线电压中的纹波。 必须根据您的要求将电容器设计为最大程度地减小电压纹波。

    正如我之前提到的、电容值还取决于:  在最大电流下进行硬制动(关闭所有 MOSFET)、电机的再生能源不应在直流总线上产生高电压(电容值应使 电容器上的电压增加  达到限制、 这不会损坏电路)。 这意味着存储在电机电感中的能量将传输回直流总线电容器。

    您可以参阅以下有关再生能量泵送至直流总线的博客:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/motordrivecontrol/archive/2013/10/18/the-art-of-stopping-a-motor

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/motordrivecontrol/archive/2015/07/13/motor-drive-forum-top-faqs-part-2-how-to-estimate-motor-regeneration-and-vm-pumping

    3) 3)波形看起来像预期的直流总线电流

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    制造商