This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9759:器件型号:PMP9759例如、我想知道是否可以修改此项目以获得高达6安培的输出功率来驱动 TEC-12706。

Guru**** 2982710 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9759, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/693353/pmp9759-part-number-pmp9759-i-would-like-to-know-is-it-possible-to-modify-this-project-to-get-up-to-6amp-output-power-to-drive-the-tec-12706-for-example

器件型号:PMP9759
主题中讨论的其他器件: LM5175

尊敬的 TI 团队!

器件型号:PMP9759例如、是否可以修改此项目以获得高达5-6Amp 的输出功率、从而驱动珀耳帖 TEC-12706。

或另一个简单的类似原理图来控制 TEC-12706。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krasi、

    抱歉、此器件仅具有4A 开关电流限制、这意味着输出电流限制为小于此值。

    您可以使用具有外部 FET 的 LM5175进行设计、但这会更加复杂。

    谢谢、

    Robert