This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TINA/Spice:是否有人知道如何修复 Tina 安装错误?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/692739/faq-tina-spice-does-anyone-know-how-to-fix-tina-installation-error

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

安装 TINA 时出现以下错误。 我已经重新启动了很多次,但错误 persit。

错误代码:-5001:0x80070002
错误信息:
> setup.cpp (142)
援巴方案:
PVENDOR:
PGUID:
$
@Windows 7/ Server 2008 R2 Service Pack 1 (7601)
IE 版本:9.11.9600.18954

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shashankk、

    我要尝试的第一件事是再次下载安装 exe 文件。 它在下载时可能已损坏。
    您还可以尝试其他操作

    (1)在安装之前禁用防病毒软件。 在一些零星的情况下,抗病毒程序干扰了安装。
    (2)以"Administrator"模式运行 exe。
    (3)尝试将其安装在不同的机器上、以查看其是否在该机器上工作。 这将有助于缩小问题的范围。

    请告诉我这是否有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,

    也尝试搜索此论坛。 您会发现过去和建议的解决方案中也有类似的帖子。 其中一个解决方案是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Nikhil。  

    禁用防病毒功能可以正常工作、软件工作正常。 感谢您的快速支持。