This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS54526:TINA-TI 警告"未找到运行点"

Guru**** 2544780 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/691671/tina-spice-tps54526-tina-ti-warning-operating-point-not-found

器件型号:TPS54526
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我尝试使用 TI TINA 对降压转换器(TPS54526)建模、这是我通过导出 Webench 文件获得的。 不过,我没有得到任何理想的结果,尽管我的紧急救济协调员没有给我任何错误。

理想情况下、我希望看到该电路的瞬态和稳态行为、但现在我只想看到任何东西/东西。 我遵循了规格表中的电路布局。  

当我进行直流分析-> Nodal Volatages 表时、我会得到以下错误:未找到工作点:component:U1 .G_U6_G2

当我执行"Analysis"->"Transient Analysis"->"and 自行车遍历所有三个选项(零初始值、使用初始条件和计算运行点)时、我在图中看不到任何内容

我尝试进行稳态分析、但我的计算机风扇开始变得太快、所以我停下来以防万一。  

您对如何继续有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marilyn、

    请附上您的 TSC 文件、以便我们可以查看该文件并调试您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我输入的是12V、希望输出为5V、但我看不到 thate2e.ti.com/.../USBmodule.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    我想指出几件事。

    (1)您从 WEBENCH 下载的仿真已设置自定义仿真参数以简化收敛。 在您的案例中、您似乎在新的 TSC 文件上制作了原理图(该文件恢复为使用默认收敛参数)。 请尝试使用与 WEBENCH 导出的 TSC 文件相同的 TSC 文件、并在此处更改您的电路。 或者、如果您想使用新原理图、请确保您的仿真选项与 WEBENCH 导出的文件中的选项相同。 您可以通过单击"Analysis">>"Set Analysis Parameters"来执行此操作。

    (2)输入端使用直流电源。 请在此处添加一个较小的斜坡输入、而不是直流输入。 这有助于解决收敛问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、我不再遇到该错误、但现在我的结果与 Webench 中的仿真结果不匹配。 绝对是朝着正确的方向迈出的一步。 您是否能够观察到5V 输出? 我将把问题标记为已解决
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    附件是我从 WEBENCH 中导出的设计。 它专为11V-13V 输入、5V 输出和5.5A 最大负载而设计。 您可以将其用作设计的参考。 实现有效设计的最简单方法是在 WEBENCH 中构建该设计、并将仿真导出到 TINA-TI 以进行更详细的仿真。

    e2e.ti.com/.../2626.webench_5F00_design.tsc