This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tidrqy2.pdf 电源原理图

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/692863/schematic-tidrqy2-pdf-power-supply

主题中讨论的其他器件:PMP20612

原理图 tidrqy2.pdf 中是否提供了适用于电源的物料清单和样片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    PMP20612的所有信息和文件都位于该页面上。

    我不确定我是否理解您需要的其他材料?

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只能找到原理图的 pdf 文件、没有更多了。

    我正在寻找一个物料清单和 TI 的艺术品来进行这种设计,但我找不到任何一个。

    我一定错过了一些东西,但我看不了什么?

    John
    516-378-0979
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    请访问 www.ti.com/tool/PMP20612

    在左侧向下滚动、几乎可以看到底部、您将看到设计文件。

    如果您仍有问题、请告诉我

    谢谢、
    Robert