This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/AMC1204:AMC1204仿真模型

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, AMC1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/692758/tina-spice-amc1204-amc1204-simulation-model

器件型号:AMC1204
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

是否有适用于 AMC1204 IC 的 TINA 或 LTSPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Denesh:

    我们只有适用于该器件的 IBIS 模型可用于实现信号完整性。 您能否详细说明您希望从该器件的模型中获取什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想通过提供差分输入和监控数据输出引脚来模拟操作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Denesh:

    遗憾的是、由于计算复杂性、我们不在 Spice 中提供这种仿真。 您是否仅限于使用 Spice 进行评估?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想提前评估我的设计。 任何类型的仿真对我来说都是可以的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denesh:

    我们在产品文件夹中提供了适用于该器件的 EVM 板。 您可以将其用于评估吗? 如果没有、我建议在以下论坛上发布问题。 这些产品的专家将能够更好地指导您如何评估器件。