This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54540:TPS54540

Guru**** 2931060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/692524/webench-tools-tps54540-tps54540

器件型号:TPS54540

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我有一个关于 Webench Designer 的问题、希望您能帮助我回答:

  • 是否可以在 Webench 设计器中验证设计的直流/直流转换器的增益和相位裕度?

 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stani、

    请使用 WEBENCH 设计器上的"Re-Comp"选项来验证您的设计。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Praveen。