This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TINA/Spice:TINA-TI 已知限制

Guru**** 2917560 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/692609/faq-tina-spice-tina-ti-known-limitations

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

TINA-TI 的一些已知限制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用于 TINA-TI 版本9.3.150.328

    不支持 ASINH 功能

    TINA-TI 的当前版本(9.3.150.328)不自动支持 ASINH 功能。 如果您尝试导入的模型使用 ASINH 函数、您将需要手动在模型中包含以下函数。  

    fUNC ASINH(A) {log(A+SQRT(A*A+1))

    下面 的帖子中提供了一个示例。

    模型名称中的连字符

    通过“新建宏向导”导入时,当前版本不支持模型名称中的连字符(-)。 在导入到 TINA-TI 之前、请替换为下划线(_)。  

    下面 的帖子中提供了一个示例