This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TINA/Spice:TINA-TI 中的特殊函数

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/692608/faq-tina-spice-special-functions-in-tina-ti

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

如何在 TINA-TI 中构建用于仿真更大系统的构建块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 TINA-TI 中可使用的许多不同电路、它们可能对大型电路的仿真非常有用。 这是一些此类电路的集合、应能够在 TINA-TI 仿真中使用。 每个电路都设置了一个示例电路、其中显示了电路的用法。 这些电路包含在下面的.zip 文件中。

    1) 简单限流器

    2) 压控电阻器

    3) 来自单个脉冲波形的周期性脉冲

    4) 延时正弦源

    5) 比较器功能

    6) 电压限制功能

    e2e.ti.com/.../TINA_5F00_EXAMPLES.zip

    将根据需要添加更多电路。 我们希望这些示例将加快您使用 TINA-TI 进行开发和仿真的速度。