This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00653:TIDA-00653

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/692583/tida-00653-tida-00653

器件型号:TIDA-00653

您好!

我们已成功订购电路板和器件来构建原型、从而测试可能的设计。  但是、我们无法找到对 SMT 机器进行编程所需的拾放数据。

非常感谢您的帮助、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ali、您好、感谢您关注德州仪器 TI 设计。 您能不能更具体地说明您需要我们为您提供哪些帮助。 它是 PCB 层图和/或装配图吗? 请告诉我们。

    此致、
    John Fullilove
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我想知道我是否可以使用 code composer studio 对此板上的芯片进行编程?

    在哪里可以找到固件?

    对其进行编程需要哪种类型的硬件?

    谢谢你