This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TINA/Spice:如何运行 TI 提供的 PSpice 和/或 TINA-TI 模型?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/692604/faq-tina-spice-how-to-run-pspice-and-or-tina-ti-models-provided-by-ti

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

如何运行 TI 提供的 PSpice 和/或 TINA-TI 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TINA-TI 模型

    要查找器件的 TINA-TI 模型、请检查该器件的产品文件夹并查看"工具和软件"选项卡下的内容。 或者、您也可以通过此 常见问题解答页面中的链接找到 TI 提供的所有可用模型

    通常、您会在产品文件夹中找到与 TINA-TI 相关的2个文件- TINA-TI Spice 模型(TSM)和 TINA-TI 参考设计(TSC)。  

    TSM 是 TINA-TI Spice 宏。 这本质上是器件的模型。 要在 TINA-TI 中使用此功能、您可以在 TINA-TI 中打开一个新原理图(File -> New 或"CNTL + N"快捷方式)、然后单击 Insert -> Macro 并指向 TSM 文件。 这会将 SPICE 模型放置在 TINA-TI 原理图中。 之后、您可以围绕该模型绘制电路并进行仿真。

    但是、TI 通过提供 TINA-TI 参考设计(TSC)提供了一种更简单的仿真入门方法。 这是一个原理图、其中包含 SPICE 模型(TSM)以及围绕该模型的参考设计、其中已设置了所有仿真参数、以实现最佳精度和仿真速度。 要查看典型性能、您只需运行仿真(从菜单栏中的"Analysis")。 如果您需要对设计进行微调、这提供了一种非常简单和方便的方法来进行调整、而不是手动绘制整个电路。

    TINA-TI 下载

    您可以通过单击 此处下载 TINA-TI


     

    PSpice 模型

    TI 的许多用于电源相关器件的 PSpice 模型都经过加密。 这意味着它们只能在 PSpice 版本15.7和更高版本中打开和运行、因为 PSpice 中的加密仅从15.7起受支持。 加密模型不能在早于15.7的 PSpice 版本中运行。 TI 的一些 PSpice 模型也可以在未加密的情况下找到。 在这种情况下、您可能能够在较旧版本的 PSpice 中运行它、但请注意、某些较旧版本具有节点限制、因此模型中的节点可能会超过该限制。

    如何运行  

    要在 PSpice 中运行模型、请将模型下载到您的本地计算机并解压缩文件。 在大多数情况下、您应该找到4个文件(.DSN、.OPJ、.LIB 和.OLB)和一个子文件夹、其中包含测试台设置。

    .DSN 是设计文件

    .OPJ 是项目文件

    .LIB 包含模型(可以加密或未加密)

    .OLB 是模型符号文件。

    要在 PSpice 中打开此项目、请从安装 Cadence Allegro PSpice 的目录中打开"设计条目 CIS"。 这将为您打开 Schematic Capture 工具。 接下来、转到顶部的菜单栏、然后点击"File"->"Open"->"Project..."。 您将看到一个弹出窗口。 从此处导航到解压缩的模型文件夹并指向.OPJ 文件、然后单击"Open"按钮。 这将为您打开 PSpice 项目。 此项目将包含一个应用原理图以及模型和仿真配置文件、所有这些都准备就绪、因此此时您只需点击"Run PSpice"按钮即可完成。 或者、您也可以转到顶部的菜单、单击"PSpice"->"Run"。 第三种方法是使用键盘快捷键"F11"来运行仿真。


    问题

    如果您对运行 TI 提供的模型有任何疑问、请首先搜索 E2E 社区。 问题很可能已经得到解答。 如果问题仍然存在、请随时将您的问题发布到 E2E 社区论坛。