This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TINA/Spice:TI#39;s SPICE 模型中的接地(GND)节点

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/692602/faq-tina-spice-ground-gnd-nodes-in-ti-s-spice-models

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我想在浮动接地应用中使用我的模型、例如采用反相降压/升压配置的降压器件。 但是、该模型似乎不支持此行为。 您能否说明如何对其进行仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般而言、TI 开关电源 SPICE 模型中的所有接地节点均在内部连接至0V。 因此、即使您从外部断开接地节点与0V 的连接、您仍将在此引脚上看到0V。 这限制了仅在同相应用中使用的模型(仅限 Vout 的正值)。  这纯粹是一个模型限制、并不反映器件的功能。

    我们最近通过消除模型中的这一限制、使一些模型能够用于反相拓扑。 如果模型确实支持在反相拓扑中使用、则会在项目文件中明确提及该模型、并且/或者将提供反相应用仿真设置。  

    若要查找支持反相配置的所有降压模型、请访问 此处