This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TINA/Spice:查找德州仪器的模型

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA320, TL431, TPS2811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/692598/faq-tina-spice-finding-models-from-texas-instruments

主题中讨论的其他器件:TINA-TIOPA320CSDTL431TPS2811

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

在哪里可以找到德州仪器(TI)提供的各种类型的模型(PSpice、TINA-TI、SIMPLIS、IBIS、IBIS-AMI、 等等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可在此处找到德州仪器(TI)提供的所有型号 (注意:需要 Flash 播放器)。

    正在搜索模型

    单击上面的链接后、在搜索框中键入以开始缩小结果的范围。 您可以搜索零件名称、描述或模型类型。 您还可以将*用作零个或多个字符的通配符。 一些示例:

    TPS*Q1:这将显示符合汽车标准的所有 TPS 器件型号

    TINA-TI OPA320:这将为您介绍 OPA320的 TINA-TI 模型

    TPS*Q1 pspice:这将进一步将结果缩小到 PSpice 模型的范围。

    CSD PSpice:这将显示功率 MOSFET 器件(CSDxxxxx 系列)的 PSpice 模型。

    未加密:这将显示所有未加密功率模型。

    您也可以单击"仅显示选定项"以隐藏您尚未勾选的任何模型。

    正在下载模型

    如果您有特定产品、在 SpiceRack 上找到该产品后、您可以单击产品名称以转到"产品文件夹"、您可以从其中下载该型号。

    如果您希望一次下载多个型号、SpiceRack 允许您一次下载多达200个设备型号。 在缩小您想要型号的器件列表范围后、单击"Download Selected"按钮。 这将生成一个.zip 文件、其中包含您签出的所有模型、包括存档内容的清单、如下所示:

    TI 文献编号-> filename.zip "描述"

    SLVM164 -> TL431_TINA-TI_TSC_SLVM164.TSC "TL431x、TL432x TINA-TI 瞬态参考设计"
    SLVM630 -> TPS2811_PSpice_SLVM630.zip "TPS2811 PSpice 瞬态模型"

    请注意、浏览器的弹出窗口阻止可能会阻止下载。 在下载模型之前、请确保允许 SpiceRack 页面中的弹出窗口或暂时禁用弹出窗口拦截器。

     

    修订

    某些模型可能包括新模型或修订模型的组合。

    :该模型在过去60天内发布
    版本:模型已修订或更新
    新版本:模型已在过去60天内修改