This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TINA/Spice:瞬态模型与平均模型之间的差异

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/692597/faq-tina-spice-differences-between-a-transient-and-an-average-model

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我想知道瞬态模型和平均模型之间的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 电源产品文件夹中通常提供两种类型的电源模型。 每个都有特定用途。

    均值模型

    平均值模型是器件控制环路的简化模型。 它用于交流仿真、以提供波特图(交流传输特性)、用于确定使用 TI 产品设计的电源的稳定性。 波特图有助于确定设计的极点和零点的位置、并在该频率下提供交叉频率和相位裕度。 平均模型符号的引脚数通常比 IC 少、因为许多函数或特性不会影响环路特性。 平均模型的仿真速度通常非常快。  下面是一个平均值模型和提供的波特图示例:

     

    如图所示、有几个参数被传递到平均值模型、而引脚比实际 IC 更少。 此外、注入电路中还使用了非常大的电感器和电容器。 这些是创建精确波特图所必需的。 补偿网络、负载电容、电感器值和负载与设计值相同。

    瞬态模型

    瞬态模型是为在时域仿真中使用而创建的模型。 该模型将包含器件的开关行为、并包含器件的所有特性、包括故障、中断和时间相关属性。 通常、瞬态模型有两个版本:启动和稳定状态。 启动模型将包含器件中的所有特性、并显示器件的实际启动。 稳态模型通常包含使器件尽可能接近稳态的初始条件。 通常有一个与模型相关的参数、允许选择启动或稳定状态。 瞬态仿真通常需要更长的时间来进行仿真、因为它们捕获器件的开关特性。 这需要许多时间步长、并且时间步长可能必须非常小才能提供准确的结果。

    以下是瞬态模型的示例:

    该模型具有所有 IC 引脚、可用于任何时间的仿真。 您可以使用此模型添加电流负载、测试启用、阈值、观察纹波、检查工作频率等。 它还包含一个模式变量、可用于根据 SS 电容器值或稳态模型(mode=1)更改启动模型(mode=0)、从而更快地(在仿真时间内)进入稳态操作。

    在设计您的电路时、平均模式和瞬态模型都非常有用。 如果在设计电路之前需要帮助,请务必使用 WEBENCHRegistered电源设计器。