This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00287:TIDA-00287的 USB TID (测试 ID)编号是多少?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/692564/tida-00287-what-is-the-usb-tid-test-id-of-the-tida-00287

器件型号:TIDA-00287
主题中讨论的其他器件:TUSB8042TUSB8020B

一些较新的参考设计产品的技术信息中包含 TID 编号。

我只是很好奇、此参考设计的 TID 编号是多少?

还是 TIDA#是 TID#?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有针对该特定参考设计的 TID#、但我们有针对集线器器件的 TID#。 集线器芯片的 TID#为330000057。 TUSB8020B 可能由于规格变化而不再符合 USB 规范、但 TUSB8042应该兼容。