This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN54AHCT14:IBIS 模型

Guru**** 2557560 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN54AHCT14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/692117/tina-spice-sn54ahct14-ibis-model

器件型号:SN54AHCT14
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我们能否为 SN54AHCT14提供 IBIS 模型? 我注意到、 我们只有一个可用于 SN74AHCT14

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    感谢您的查询。

    该模型由产品线 SLL 团队于2002年开发。 乍一看、两台设备似乎可以共享同一个型号。 但是、这需要由产品线确认。 我建议您联系产品线进行确认。

    此致、

    -Eric Kim DS/ADS/CAS