This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00096:TIDC295 EKG 工程的固件位置

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, TIDA-00096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/691654/tida-00096-location-of-firmware-for-tidc295-ekg-project

器件型号:TIDA-00096
主题中讨论的其他器件:ADS1293

您好!

EKG 项目固件的链接实际上扩展到了安装 Code Composer 的安装文件。 我正在寻找允许 ADS1293 EKG 项目运行的固件文件。

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    感谢您发帖。

    我们正在研究这个问题。 找到解决方案后、我将更新您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    从 TIDA-00096软件下载(tidc262.zip)运行 setup.exe 后、我认为您要查找的内容位于以下目录下:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS1293_BLE\BLE-CC254x-1.3\Projects\ble\HeartRate\Source


    此致、