This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/BQ25504:设置 VBAT_OK=3V、Vov=5、4V 和 VUV=2.7V

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/691490/tina-spice-bq25504-set-the-vbat_ok-3-v-vov-5-4-v-and-vuv-2-7-v

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我尝试使用 BQ25504作为升压器和能量收集器、因此实际上、我设置 Vov=5.4V 和 VuV=2.7V、这是可以的。

问题是 VBAT_OK、它将其设置为3伏(使用数据表中的值)、因此我将 VBAT_OK 设置为5.4伏(如 VSTOR)。

那么、您能帮助我了解问题的位置吗?

Rov2=6.53M/Rov1=3.47M  

RUv2=5.37M/RUv1=4.63M

Rok1=4.42M / Rok2=4.22M / Rok3=1.43M

我在 EVMBQ25504评估板上进行了测试。