This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20196:PMP20196

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/691788/pmp20196-pmp20196

器件型号:PMP20196

我们能否以几乎相同的效率将输出从4安培提高到8安培。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    虽然设计具有8A 输出的反激式转换器当然是可行的、但这不是用作起点的设计。

    需要完全更改变压器。

    输出整流器需要是同步的、而不是二极管。

    宽输入范围也将是一个问题。

    几个选项可为您提供电路外观的示例

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Robert