This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00317:传感器信息

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, TIDA-00317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/691414/tida-00317-sensor-information

器件型号:TIDA-00317
主题中讨论的其他器件:FDC1004

早上好、我对传感器与 FDC1004结合使用有一些问题。
1)在演示视频中、它解释了传感器也可以不与船舶接触、使用距离可达多少、从而获得良好的液位测量分辨率(<2.5mm)
2) 2)是否对玻璃、宠物等不同材料的接受者进行了测试? 我想用它来测量食品和饮料行业中的瓶子灌装量
3) 3)最大采样频率如何?
4)如果存在泡沫(例如用于测量啤酒水平)、请根据您的行为方式进行说明?

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    应用手册介绍了直接感应与远程液位感应、 可能对您有所帮助。 它包含有关感应距离以及液体注意事项的信息。 我不认为测试了多种插座材料、但应用手册中介绍了实验设置、因此可以使用不同的插座材料重复实验。

    FDC1004 (TIDA-00317中使用的器件)的最大采样频率为400S/s

    我建议您在实验室中自行测试、但我的团队认为、对于相同体积的液体、无空气液体和泡沫液体具有非常相似的电容读数。

    此致、