This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:关于启动电路

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/691191/tida-00951-regarding-the-startup-circuit

器件型号:TIDA-00951

您好、先生、

关于启动电路:

在启动电路中、必须使用另一个小型升压转换器来初始构建直流总线。 因为在我看到的大多数论文中、我看到的是次要的
通过二极管被巧妙地连接至直流总线。

谢谢、

埃斯瓦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、埃斯瓦、

    小型升压转换器用于确保在最高电池电压下、在启动期间 MOSFET 上的电压不超过100V、同时"钳位"电路在正常运行期间保持未激活状态。

    如果我们将耦合钳位绕组直接连接到次级、在极端情况下、MOSFET 上的电压在启动时会超过100V。

    此致、
    RAM