This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00195:TIDA-00195的源代码

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/691527/tida-00195-source-code-of-tida-00195

器件型号:TIDA-00195

我想下载此 TIDA-00195的软件代码、您能否共享链接、因为我无法在产品页面上找到链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahesh 您好!

                                 感谢您了解 TIDA-00195。 遗憾的是、我们不提供软件、您可能需要自行开发。 C2000控制套件将是一个很好的起点。 有关控制套件的任何支持、请联系微控制器组或当地销售办事处。

    此致

    Navaneeth