主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
Nikhil
我有一个独特的观察!
我有一个使用 THS3091 CFA 的增益为2的简单电平转换电路
如果我在仅包含此电路的工作表中使用它、它将提供与计算结果完全相同的结果、输出与预期完全相同。
但是
当我在另一张表中使用这个精确的电路时、该表中包含我仿真的所有其他电路、其中这个电平转换器是其中的一部分、该电路会 产生完全意想不到的结果! 我复制粘贴了我的原始电路、删除了所有其他电路以在工作表中单独保留原始电路、认为有一些意外的连接我无法看到、但 它仍然有完全不同的响应!!!!
我可以连接这两个电路-其中一个电路、所有其他电路的工作表-是专有的。 可以附加吗? 我的帖子是否对本网站上的所有内容可见?
是否有任何有关此类行为发生的离线解释?
请告诉我:如果可能、我可以将其单独附加到您的电子邮件中。
Robin