This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74AUP1G14:是否提供 TINA-TI Spice 模型?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74AUP1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/690730/tina-spice-sn74aup1g14-tina-ti-spice-model-available

器件型号:SN74AUP1G14
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

是否有适用于 SN74AUP1G14的 TINA-TI Spice 模型? 如果有适用于所有微型逻辑系列的 TINA-TI 模型会更好、但我目前对 SN74AUP1G14感兴趣。

此致、

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、
    我可以为 TINA-TI 的 SN74AUP1G14构建行为模型。 我将在下一个小时左右发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    请参阅随附的型号。

    我想说的是,这是一个行为模型,它的作用与设备非常相似,但它并不是真实设备的100%代表。  例如,您可以为此设备输入100V 电压,它不会抱怨一点,但实际设备在该输入时会发生明显的故障:)

    如果您发现一些不符合您预期的情况、请告诉我、我可以对此进行研究。

    e2e.ti.com/.../SN74AUP1G14_5F00_Behavioral_5F00_Model_5F00_v180518.TSC

    e2e.ti.com/.../SN74AUP1G14.cir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    非常感谢您为 SN74AUP1G14创建了一个与 TINA-TI 兼容的模型。 我将查看并告诉您是否遇到任何问题。

    此致、

    Jeremy