This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/AMC1311:AMC1311

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, AMC1311, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/685968/tina-spice-amc1311-amc1311

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件:TINA-TIAMC1301

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

将隔离运算放大器 AMC1301或 AMC1311导入到 Orcad 中、两种 PSpice 模型的误差几乎相同

GVDD1 0 G1表{V (VDD1、GND1)}=(3、0.0617284、3.50217、0.0345679、4.00435、0296296、4.50000、0320988、4.99783、0..0518519、 5.49783.0
$
错误(ORPSIM-16366):行太长。 限制为132个字符。

好的、我只需删除一些太多小数位数的地方、并删除逗号后面的空格

相同的条件:

* GVDD2 0 G12表{V (VDD2、GND1)}=(3、06.0617284、3.25217、05.0518519、3.50652、06.0617284、3.75000、0641975、4.24783、0641975、 4.7521.
GVDD2 0 G12表{V (VDD2、GND1)}=(3、0.0637284、3.25217、0.0629519、3.50652、0637284、3.75000、0641975、4.24783、0641975、 4.75217、
$
错误(ORPSIM-16366):行太长。 限制为132个字符。

此错误:

SUBCKT D_D4 1 2.
D1 1 2 DD
.model DD D (is=10n N=0.50 RS=1 XTI=0例如=0.35)
结束 D_D
---- $
错误(ORPSIM-16362):.END 上的名称与.SUBCKT 不匹配

好的、对于这个、似乎我只需要在最后一行中添加"4"-> .ends D_D4

这个错误、我认为它仅适用于 AMC3111、我不理解为什么它在这里。  显示未定义的参数、但加载.lib 文件和关键字搜索、您可以在那里看到它

错误(ORPSIM-15167):未定义的参数:Vthres。

错误(ORPSIM-15167):未定义的参数:Vhyst.

不确定如何解决该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sonny:

    模型开发人员正在调试此问题。 我们将在几天内返回给您。

    谢谢、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sonny:

    模型已更新并发布到产品文件夹。 请在几天后再次查看以下载新版本。

    谢谢、
    JC