请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61202 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你(们)好
我需要将100 mV 升压至5伏。 但是、无论我在这里得到什么 IC、都是300mv (器件型号-TPS6120x)。 但我没有为此获取任何 SPICE 文件。 请帮助。
谢谢
Kowshik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.