This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:TIDA-00779

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/689998/tida-00779-tida-00779

器件型号:TIDA-00779

您好!  

在 TIDA-00779 3.5KW PDC 设计中、为何使用两个升压二极管(D1、D3)? 此外、如何计算 D2和 L4? plz 帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Desai、

    我们使用了两个并联的二极管、因为电流高于一个、我们不需要 L4 (您可以短接它)如果不需要 EMI 问题、D2设计用于启动时的浪涌电流、这与总线电容器的值相关、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、
    您能不能提及用于选择 D2的公式(如果有)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Desai、

    您可以参考 di= C du/dt