This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:TIDA-00779

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/690373/tida-00779-tida-00779

器件型号:TIDA-00779

如何在 TIDA-00779 3.5KW PFC 中计算 Rsense 电阻器? 根据参考设计注释中的计算结果,Rsense 应为0.008Ohm,但在原理图中,Rsense 电阻器(R4、R5、R45)显示为0.0033ohm (0.01Ohm/3;因为3个电阻器是并联的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Desai、


    考虑噪声和通用输入、我们在此留出了一些裕度、谢谢。