This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00480:如何在 TIDA-00480中计算/识别延迟?

Guru**** 2551300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/690492/tida-00480-how-the-latency-is-calculted-identified-in-the-tida-00480

器件型号:TIDA-00480

尊敬的 TI 专家:  

我在 http://www.ti.com/tool/TIDA-00480?DCMP=halls&HQS=HallEncoder#supportandcommunity 上观看了 TIDA-00480的促销视频 

请告诉我 TI 如何量化此参数"延迟"吗? 或者、请将我重定向至一些 TI 应用手册、我可以查看这些手册以了解有关此主题的更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charkaoui、

    我不是从事此设计的人、但我打开了该设计中的代码、可在产品页面上找到该代码:

    www.ti.com/.../TIDA-00480

    代码的运行方式是、首先设置看门狗、设置输出、并初始化7段显示屏。 然后代码进入无限重复的大型 while 循环。

    在大环路内、读取所有电流值、然后将其与之前的值进行比较、最后更新显示屏。 这种情况反复反复出现。 我猜、它们测量了循环的运行速度、然后根据该速度设置延迟。 这是合理的、因为相邻测量之间的时间也是事件可能不被注意的最大时间。

    最后、该延迟数将完全取决于所使用的微控制器以及代码的设置方式。 这些输入可以设置为中断、也可以轮询。 微控制器的时钟频率越快、或者它执行监测输入的环路的效率越高、系统的延迟就越低。

    如果您有任何疑问、请告知我们、

    John