This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00721:TIDA-00721

Guru**** 2677795 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00721, TIDA-00271, RF430CL330H, TIDA-00217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/689415/tida-00721-tida-00721

器件型号:TIDA-00721
主题中讨论的其他器件: TIDA-00271RF430CL330HTIDA-00217

大家好、

我已阅读 TIDA-00721 无源 NFC 温度贴片参考设计的文档。 我知道、从 NFC 收集的电压在智能手机上是不同的、具体取决于距离。 如果电压变化显著或过高、则可能会损坏嵌入式系统、 但是、我在原理图中没有看到任何元件充当稳压 器来稳定和限制收集的电压、我不知道原因是什么、任何人都请帮我、非常感谢。

平  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Binh Nguyen Thanh94、

    TIDA-00271 (  )中的说明详细说明了从天线收集的电压所发生的情况。 请注意、TIDA-00721和 TIDA-00271使用几乎相同的天线前端

    RF430CL330H 的数据表   提供了一些信息、看起来好像有一个电压钳位、可将电压保持在3.6V (< 70mA)以下。

    如果您想了解有关电压调节的其他信息、您可能需要询问有关 RF430CL330H 的问题。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢你的帮助。 我还想知道的是、RF430CL330H 的内部电压钳可以施加的最大电压是多少、我通常从智能手机的 NFC 获取非常高的电压、因此我担心 MCU 和传感器可能会损坏。 此外、我在 TIDA-00217和 TIDA-00721中看到、天线都很小、看起来是您可以绘制的最小尺寸、但我想知道您如何确保这些天线能够为嵌入式系统收集足够的能量。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Binh、

    另外、请在 E2E 上的 NFC/RFID 论坛中发布有关 RF430CL330H 电压钳位的问题   、如果我的以下答案不是您想要的、我将在上述论坛中跟进、因为他们的专业知识在 NFC/RFID 应用中。

    对于天线设计、天线长度由 NFC 工作频率(13.82MHz)决定、天线的形状被确定以最大限度地减少使用的 PCB 板空间。 必须调整天线、以确保13.82MHz 的最大功率传输。 例如、确保13.82MHz 时的反射系数(S11)低于-20dB (包括您关心的带宽)。 来自 TIDA-00217的这一短时间内就谈到了这一点。

    一旦天线被调谐为在您的工作频率下提供最大功率、从接收天线"收集"的功率主要是距离和发射天线辐射的功率的函数。 两个 TIDA 都显示、在发送 NFC 设备距离几厘米时、接收节点才会"响应"、这意味着3V 电压轨在此距离处"通电"。 不幸的是,我没有任何关于这件事的其他资料。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我想知道"天线长度由 NFC 工作频率(13.82MHz)决定"一句话的意思。 天线线圈的总长度与波长之间是否存在任何关系?谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Binh、

    是的、天线长度直接连接到频率。 请查看此链接  

    互联网上提供了大量有关天线尺寸和理论的资源。

    此致、

    Dan