This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01495:PFC 升压电感器规格

Guru**** 2549900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/687917/tida-01495-pfc-boost-inductor-specs

器件型号:TIDA-01495

您似乎在 PFC 电路中使用变压器作为升压电感器、次级侧向 UCC28063DR 提供反馈。 BOM 仅将其列为自定义变压器和150uH 值 、但不提供匝数比。 您对此有什么规格吗?

感谢您提供的任何帮助、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在一天之内分享 PFC 电感器构建的详细信息。

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PFC 导管基于7894A7HT15 KoolMU 内核。 一次侧使用48匝、ZCD 绕组使用6匝。

    此致、
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了,谢谢!!!