在 TIDA-00476的说明中、我将:
" 同一功率级可作为同步升压器件运行、以驱动具有可配置恒流和恒压限制(CC/CV)的直流负载"
我可以更改的唯一内容是:
#define SET_CC_TO_CV_LIMIT 483 //升压电压14.4V #define SET_FLOAT_VOLTAGE 467 //浮点电压13.8v #define SET_FLOAT_CURRENT_THRESHOLD 95 #define SET_BATTERY_MIN_VOLTAGE 360//334 #define SET_REF_LOAD_CURRENT_FULL_Brightness 110 //(对于700mA 为195,对于7647电路板为5个偏移), #define SET_FUNELIT_PAGE_VOLTAGE 312 //15V;要关闭负载;请为电池 充电#define SET_PANEL_UPPER 限制 950 // 45关闭 PWM 到降压级 MOSFET;保护用途 #define SET_DUACT_BUCK_LOW_THRESHOLD 400 #define SET_DUTY BUCK_UPPER 阈值 1800 #define SET_DUTY BOOST_LOWER_THRESHOLD 60 #define SET_DUTY BOOST_UPPER 阈值 500
在原始软件中、输出电压为~14.5V 、我使用24V
现在、我将其改为:
void Boost_Update_Duty (void) { 如果(BoostLevel < 250) ca. 22伏 { BoostLevel ++; } TD0CCTL0 &=~CCIFG;//等待定时器完成其当前周期 while (!(TD0CCTL0和 CCIFG)) ; TD1CCR2 = BoostLevel+10; TD0CCR1 = BoostLevel+20; // TD1CCR2 = Duty_Boost+10; // TD0CCR1 = Duty_Boost+20; }
但这不是它应该是的样子。。。
此致、
Rob Keij