This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV2372:以实际幅度而不是 dB 表示的波特增益图

Guru**** 2546710 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/689746/tina-spice-tlv2372-bode-gain-plot-in-actual-magnitude-instead-of-db

器件型号:TLV2372
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

是否可以更改 TINA 中的设置、以便我可以获得 y 轴上实际幅度而不是 dB 的波特图? 我想看看实际的电平响应与标准化响应。

谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    双击图解的垂直轴、出现 Set Axis (设置轴)窗口。

    在左下角的 Scale 下拉菜单中、您可以选择 Linear dBLinear 或 Logarithmic

    选择所需的一个、它将相应地重新缩放垂直轴。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    完美、感谢您的快速响应。 我还有一个问题要问你。

    如果我只想以 Vout 为单位来查看 dB、而不是以 Vout/Vin 为单位来查看 dB、这是否可以实现?

    我不确定我能否用波特图实现这一点、但如果您有任何见解、那将会很棒!

    谢谢!
    进行了比较
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jared、

    显示的实际上是绝对值、而不是 Vout/Vin。 但是、在 TINA 中、Vin 在交流仿真中固定为1。

    权变措施是插入 VCVS 将 Vin 转换为实际输入。 例如、如果您的输入信号摆幅为1mV、您将 VCVS'增益设置为0.001。 您将在增益图中看到60dB 的差异。

    此致、
    JC