This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS63710:WEBENCH®︎工具/TPS63710:

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61087, TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/687952/webench-tools-tps63710-webench-tools-tps63710

器件型号:TPS63710
主题中讨论的其他器件:TPS61087

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

WEench 是否有问题? 我一直在尝试在 TPS63710和 TPS61087上启动仿真。  我得到下面显示的反应-所有字段都是从 TPS63710自动填充的。  此外、当我转到历史文件列表时、我会看到"Please wait while WEBench is Loading"、我在一个小时左右之后放弃了该列表。 或者(更有可能)这是全拇指和脂肪手指的情况吗? 这不会是第一次。
谢谢你
Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    我们将通过交互式设计页面来研究该问题。 同时、您可以单击"Open Design"按钮直接在 WEBENCH 中打开该设计。 这是共享设计的链接。
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerold、您好!
    在 Internet Explorer 中使用上述链接可以正常工作,但在 Firefox 中不加载。 我可以这样做、但交互步骤-从产品页面加载-仍然显示不存在解决方案(在 IE 中)。
    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    交互式设计问题仍然存在。 我们将研究这个问题

    同时、请直接单击"Open Design"尝试创建您的设计、如下所示。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、
    直接单击"Open Design"可在 Internet Explorer 中正常工作、但不会加载 Firefox。
    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我说得太快了-在 IE 中下载 Wwebench 后我得到了这个消息;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    该设计正在从 TI 产品文件夹中工作:请从以下链接尝试

    http://www.ti.com/product/TPS63710

     TI 搜索面板上的情况也不一样。 我们将致力于解决此问题。

    http://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=TPS63710#linkId=1&src=top&m=dd 

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、
    截至今天上午(5月11日)、"开放设计"在 IE 中工作正常、但在 Firefox 中不加载。 "Interactive Design"按钮在 IE 或 Firefox 中不起作用。 在这两种情况下、我会得到相同的错误:只要我可以通过 IE 进入、我就可以了。 顺便说一下、我在 Firefox 中关闭了广告拦截器、以防万一(没有区别)。
    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您的耐心等待。
    我们正在解决"交互式设计"问题。 解决后、我们将通知您。
    关于 Firefox 问题、请确保您已激活"Adobe Flash"插件。 请将您在 Firefox 中遇到的问题的快照发送给我们。

    谢谢、此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、
    我启用了 Firefox Flash 和 Webench、现在通过 Webench 的"开始设计"按钮加载并运行。
    谢谢!
    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    最好知道 Firefox 中的 WEBENCH 问题已解决。
    "交互式设计"问题已修复。 但是、在我们的下一个版本之后、TI.com 上将提供该修复程序。

    谢谢、此致、
    Harish