This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54560:下载的.PcbLib 文件中只有一个封装?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/689076/webench-tools-tps54560-only-one-footprint-in-downloaded-pcblib-file

器件型号:TPS54560

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我 从 webench 下载了几个不同的 liberiers (CAD 文件导出、然后为 Altium 选择了"包含封装库")。

但是、当我查看库文件(.PcbLib 文件)时、我下载了该文件、我在封装列表中只看到一个封装...

我正在尝试下载 TPS54560的 pcblib

我尝试了不同的电压调节器、所有的 Pcblib 文件都是一样的(我在封装列表中只看到一个封装)

有人知道我在这里做错了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我们正致力于这一工作、并尽快与您联系。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

          请在下面找到从 WEBENCH 中提取库的替代方法。  

    步骤1:下载 Altium 板级配置文件。

    步骤2:在 Altium 工具中打开板级配置文件。

    步骤3:选择“设计”选项卡下的“制作 PCB 库”。

    请告诉我这是否适合您。

    此致、

    Janardhan S