This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00704:TIDA-00704 CAD 文件

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/689653/tida-00704-tida-00704-cad-files

器件型号:TIDA-00704

我已成功下载 Altium 的 CAD 文件。 原理图和 PCB 都不错、但电路板中使用的元件没有集成库、所以、当我重新设计定制电路板时、我无法加快设计过程。

是否可以具有板的 Altium intlib?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Giorgio、

    我们可以在 Altium 中为工程创建 intlib 文件。 只需打开布局文件并单击顶部的设计选项卡即可。 您将看到创建集成库的选项。 如果您无法生成、请告诉我您的电子邮件 ID、以便我可以将文件发送给您。

    谢谢、

    此致、
    Neha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neha、

    我用 Altium Designer 17和18尝试过它、但 CAD 遇到了很多错误、我没有执行任何操作。

    如果你能帮助我、我很高兴。

    此致

    Giorgio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_00704.zipHiGiorgio、

    请查找随附的 intlib 文件。

    如果附件未正确通过、请告诉我您的电子邮件 ID、以便我可以通过邮件将其发送给您。

    谢谢、

    此致、

    Neha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neha、
    很好:-)图书馆安装成功。
    非常感谢。
    此致、
    Giorgio