This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:设计3.5KW PFC 方案

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/689628/tida-00779-designing-scheme-of-3-5-kw-pfc

器件型号:TIDA-00779
主题中讨论的其他器件: UCC28180

您好!

TIDA-00779的评估板是否有售?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anjana、

    我们只有评估模块可供销售。 TIDA 提供了设计文件、但客户必须自行构建原型。

    UCC28180 PFC 控制器 EVM 的链接 为 www.ti.com/.../UCC28180EVM-573

    此致

    Peter