This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00703固件问题

Guru**** 2549880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/689001/tida-00703-firmware-problem

您好!

来自 GE-be Pvt LTD 的 IM Kaushik

我正在研究半桥谐振转换器的反馈控制、对于反馈、我使用 了 TIDA-00703设计和固件。  

固件有一个.C 文件和一个.H 文件、但这两个文件不会相互链接(我感觉)、 无论我在任何一个代码中设置了何种电压限制、 TIDA-00703控制器都无法控制该设置值、请帮助我了解 TIDA-00703的此固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaushik、

    固件的默认设置为锂离子配置文件。 在此配置文件中、您可以通过在"MAIN_BatteryCharger_Newc"行20至23中进行更改来更改稳压电压和电流。

    此致、
    RAM