This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV3012:PSpice/TLV3012

Guru**** 2546140 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV3012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/688298/tina-spice-tlv3012-pspice-tlv3012

器件型号:TLV3012
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好。 提供了 TLV3012的 PSpice 模型。 我在 mi 设计中使用该电路、我必须在仿真中包含该电路。 感谢 您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vasiliu、

    是的、这可以在"工具和软件"选项卡下的产品文件夹中找到: www.ti.com/.../toolssoftware
    您还可以使用以下链接查找所有可用型号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我查看了指定的地址、并且 PSPICE 有一个 zip 文件、其中包含.MOD 文件。 我不知道如何将其集成到我的仿真中。

    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vasiliu、

    只需将.MOD 扩展名重命名为.LIB 并将其用作 PSpice 中的任何其他库文件。