请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01021 在 TIDA-01021中、有一条电缆用于将时钟信号从时钟板传输到 FMC 适配器。 此电缆在市场上是否可用、或者我是否应该自行制造? 如果可用、您能告诉器件型号吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 TIDA-01021中、有一条电缆用于将时钟信号从时钟板传输到 FMC 适配器。 此电缆在市场上是否可用、或者我是否应该自行制造? 如果可用、您能告诉器件型号吗?
尊敬的 Adeel:
是的、参考高速电缆组件(部件号 - HQCD⁃030⁃10.00⁃TBR⁃TBR⁃1)由 Samtec 提供。
您可以使用 以下链接进行订购。
谢谢!
此致、
Ajeet Pal