This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于距离测量...

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/687339/about-distance-measurement

Thread 中讨论的其他器件:PGA460

降级器、

我需要您的建议来进行客户咨询!

我的客户需要具有以下限制的距离测量解决方案。

1.在阳光明媚的雨天,它可以工作

2.功耗需要低于100mW

3、最大值 测得的距离约为4m。

请帮我推荐合适的解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    需要感应哪类目标?
    需要多大的距离分辨率?
    是否有任何其他系统要求(例如电源类型、数字接口、尺寸等)

    超声波感应可能适合您。 超声波在雨中工作、功耗可保持较低、并且可满足您的距离目标。 查看 PGA460并让我知道您的想法。

    www.ti.com/.../PGA460