This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74AHC157:SN74AHC157RGYR

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74AHC157, SN74AHC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/689336/tina-spice-sn74ahc157-sn74ahc157rgyr

器件型号:SN74AHC157
主题中讨论的其他器件:TINA-TISN74AHC1G08

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在为 SN74AHC157RGYR 器件寻找 IBIS 模型。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、
    遗憾的是、该器件没有 IBIS 模型。
    谢谢、
    -Eric Kim DS/ADS/CAS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、
    有一个适用于 SN74AHC1G08的 IBIS 模型、该模型与 SN74AHC157具有相同的 I/O 结构。 它适用于任何信号完整性仿真。

    www.ti.com/.../toolssoftware