This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TIDA-050000:SPICE 模型

Guru**** 2545650 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/689212/tina-spice-tida-050000-spice-model

器件型号:TIDA-050000
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是否有可用于上述参考设计的 Spice 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harris、

    此参考设计没有可用的模型。 但是、我们提供了用于构建此参考设计的大量器件的模型、您可以使用以下链接(或从各个产品文件夹中的"工具和软件"选项卡下)下载这些模型。 我们提供了这些器件模型的起始参考原理图。 您可以更改它们以匹配您感兴趣的测试参考设计。