This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28070:平均值和瞬态模型之间的差异

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/686183/tina-spice-ucc28070-difference-between-average-and-transient-model

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好

我想知道平均值和瞬态 pspice 模型之间的这种差异是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    瞬态模型用于瞬态仿真、而平均模型用于交流仿真(波特图)。
    瞬态仿真可帮助我们分析器件在不同类型瞬态条件(线路瞬态、负载瞬态、电流限制等)下的行为、而交流仿真则描述了控制环路的特性、并对稳定性分析非常重要。

    希望这能解答您的疑问。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但我还有另一个问题、我在 SIMetrix 中使用 SPICE 模型、但我运行仿真、出现了一个类似"节点缺失"的错误。 此器件有两个端子"。 错误显示如下所示:
    电路中存在误差。 模拟已中止
    UCC28070_AVG.LIB (51):...
    ***错误***缺少节点和值

    UCC28070_AVG.LIB (52):...
    ***错误***未指定型号名称

    UCC28070_AVG.LIB (56):...
    ***错误***缺少节点。 此器件有2个端子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还可以参阅以下常见问题解答: e2e.ti.com/.../3123.differences-between-a-transient-and-an-average-model
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在 SIMPLIS 中有该模型。 您是否希望使用该模型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mame:

    我们几周内没有收到您的回复。 我希望您的问题得到解决。 我现在将关闭此帖子、但可以根据需要回复或启动新帖子。